Festo Energy & Utilities

Oplossingen van Festo voor industriële watertechniek

Automatiseringstechnologieën voor efficiënt waterbeheer

Ondersteuning van watertechnische werkzaamheden

RS biedt toegang tot de automatiseringstechnologieën van Festo, die zijn ontworpen ter ondersteuning van toepassingen op het gebied van waterbehandeling, afvalwaterbeheer en industriële watertechniek. Van procesbesturing en pneumatiek tot elektrische automatisering en connectiviteitsoplossingen: de technologieën van Festo dragen bij aan het verbeteren van de operationele efficiëntie, betrouwbaarheid en procesprestaties in veeleisende industriële omgevingen.

Uitdagingen in de waterbouwkunde

Bedrijven in de watertechniek staan onder toenemende druk om hun efficiëntie te verbeteren, het energieverbruik te verlagen en een duurzamer beheer van hulpbronnen te bevorderen. De automatiseringstechnologieën van Festo ondersteunen industriële teams bij het aanpakken van belangrijke operationele uitdagingen in water- en afvalwatertoepassingen.

  • Efficient beheer van middelen Ondersteuning van betrouwbare regeling en optimalisatie van watergerelateerde processen.
  • Energie efficientie Bijdragen aan het verbeteren van de systeemprestaties en tegelijkertijd de operationele kosten verlagen.
  • Betrouwbaar in kritieke infrastructuur Technologieën die zijn ontworpen voor veeleisende industriële omgevingen en continu gebruik.
  • Procesautomatisering Ondersteuning van slimmer en beter verbonden waterbeheer.

Hoe Festo deze uitdagingen aanpakt

Van pneumatische automatisering tot besturingssystemen en oplossingen voor industriële connectiviteit: Festo ondersteunt efficiënte en betrouwbare watertechnische toepassingen.

Pneumatische automatisering

Betrouwbare pneumatische technologieën die procesautomatisering en een efficiënte werking ondersteunen in diverse toepassingen op het gebied van watertechniek.

Elektrische automatisering

Intelligente ventielterminals voor de aansturing van alle pneumatische componenten, voor een nauwkeurige regeling en een verbeterde bedrijfsefficiëntie. Gedecentraliseerd I/O-systeem op afstand voor gedistribueerde elektrische signalen, met een breed scala aan moduleopties.

Connectiviteit en besturing

Oplossingen voor industriële connectiviteit en besturing die monitoring, integratie en procesinzicht ondersteunen.

Van microverontreinigingen tot microplastics

In de waterzuiveringsinstallatie van Barntrup zorgt een nieuwe adsorptie- en filterfase, aangedreven door pneumatische automatiseringstechnologie van Festo, ervoor dat fosfor, microverontreinigingen en microplastics efficiënt en betrouwbaar uit het afvalwater worden verwijderd. Met compacte, duurzame pneumatische aandrijvingen voor vlinderkleppen en mesafsluiters garandeert het systeem een veilige, energiezuinige werking. Betrouwbare automatisering voor schoner water en een duurzamere toekomst.

Transcript
In the sewage of the city of Barntrup, regulatory authorities have found increased levels of phosphorus, which have given the occasion to initiate a filter stage. And in connection with the removal of micropollutants, a so-called adsorption and filter stage has been installed, which cleans both micropollutants and phosphorus. In the cleaning stage, powdered activated carbon is added to remove the micropollutants from the wastewater. And this powdered activated carbon is then filtered out from the wastewater over a novel filter system, the so-called fuzzy filter. We can also remove microplastics from the wastewater. The flow is clear and clean again. Then for the new system, we were looking for a reliable product manufacturer who will work with us on the design of pneumatic drives. And with Pfister, we were in the best hands, especially in sludge treatment as well as in the new adsorption and filter stage. We installed pneumatic actuators from from Festo for butterfly and knife gate valves and the associated components, for example the valve terminal. The advantages are obvious: they are small solid actuator units, they work without electricity, namely with pneumatics, they have a spare reserve. If the electricity is gone, then you can still operate them with pneumatics. And especially in X areas, in other words in the coal silo, it is important to approach with as little electrical equipment as possible, but with pneumatics to ensure explosion protection. And of course they are much cheaper. Pneumatic knife gate valves from Festo are very compact and they are easy to implement if there is a large number of them and many pipes could stand in the way. With the Festo, we have durable products that have so far run without a disturbance, that you can rely on, and naturally we will further recommend Festo.

Festo-automatiseringscomponenten voor watertechniek

Ontdek de technologieën van Festo die zijn ontworpen om efficiënte en gedigitaliseerde waterzuiveringsprocessen te ondersteunen. Het assortiment omvat pneumatische en elektrische automatiserings-, sensor-, besturings- en HMI-oplossingen voor industriële watertoepassingen.

Inzichten op het gebied van watertechniek

Ontdek technische bronnen, referentieprojecten en toepassingsinzichten op het gebied van industriële watertechniek. Ontdek hoe de technologieën van Festo bijdragen aan efficiënte, betrouwbare en gedigitaliseerde waterzuiveringsprocessen.

Wees als eerste op de hoogte van onze nieuwste producten en aanbiedingen

E-mailadres

De persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt bij het aanmelden voor deze mailinglijst worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid.